990-91189F-037

附录:开关/断路器详细信息

3:1 UPS

  型号 开关/断路器 说明 开关或断路器
10 kVA

UIB

OSMC65H4C32

32A 4P

断路器

SIB

OSMC65H4C32

32A 4P

断路器

UOB

A9S68263 

63A 2P

开关

MBB

A9S68163

63A 1P

开关

BB

A9S68332

32A 3P

开关(适用于带内部电池的 UPS)

15 kVA

UIB

OSMC65H4C40

40A 4P

断路器

 

SIB

OSMC65H4C40

40A 4P

断路器

 

UOB

A9S68280

80A 2P

开关

 

MBB

A9S68180 

80A 1P

开关

 

BB

A9S68363 

63A 3P

开关(适用于带内部电池的 UPS)

20 kVA

UIB

OSMC65H4C63

63A 4P

断路器

 

SIB

OSMC65H4C63

63A 4P

断路器

 

UOB

A9S68292

125A 2P

开关

 

MBB

A9S68192

125A 1P

开关

 

BB

A9S68363

63A 3P

开关(适用于带内部电池的 UPS)

30 kVA

UIB

A9S68480

500VAC 80A 4P

开关

 

SIB

A9S68491

100A 4P

开关

 

UOB

A9S68491

100A 4P

开关

 

MBB

A9S68280

80A 2P

开关

 

BB

A9S68391

100A 3P

开关(适用于带内部电池的 UPS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?