990-91189F-037

10-15 kVA UPS 中的电源线连接

  1. 确保所有断路器都处于 OFF(断开)位置。
  2. 拆下导线管盒盖。

    背面视图

  3. 在双市电系统中,移除单市电线缆。
  4. 通过导线管盒底部敷设电源线。
  5. 将 PE 线缆连接至 PE 接线端。
  6. 连接输入线缆、输出线缆和旁路线缆(如适用)
  7. 连接电池线缆(如果 UPS 将连接外部电池以延长运行时间)。
    注: 确保所连接电池的型号和数量与内部电池相同。
  8. 重新装回导线管盒盖。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?