990-91078G-017

Contatti d'ingresso e relè d'uscita

Contatti d'ingresso

NOTA: Quando viene utilizzato un interruttore delle batterie esterno con rilevazione dello stato ON/OFF e funzione di sgancio, è necessario collegare un terminatore tra J7–1 e J7–2.
NOTA: Schneider Electric consiglia di collegare il kit del sensore di temperatura opzionale E3SOPT003 (R25=5 kohm, B25/50=3275) a J2 per monitorare la temperatura della batteria.
AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
  • Collegare la bobina per lo sgancio dello shunt Schneider Electric LV429390 all'interruttore delle batterie consigliato per proteggere la batteria.
  • Il contatto di comando sgancio interruttore batterie (J6–1) fornisce un massimo di 24 V, 200 mA alla bobina per lo sgancio dello shunt. Se questo valore viene superato, l'UPS potrebbe subire danni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

I collegamenti di ingresso sono considerate 24 VCC Classe 2/SELV.

Contatti di ingresso per UPS senza batterie

Relè d'uscita

Collegamento relè di uscita: massimo 3A/240 VCA.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?