990-91078G-017

Rimozione dell'UPS dal pallet

  1. Spostare l'UPS fino all'area di installazione finale servendosi di un elevatore a forca.
  2. Rimuovere il materiale di imballaggio e la rampa dall'UPS.
  3. Posizionare la rampa sul pallet e assicurarla con i bulloni forniti.
  4. Svitare i bulloni e rimuovere le staffe di imballaggio. Smaltirle.
  5. Far scivolare l'UPS giù dal pallet.
  6. Spostare l'UPS fino a raggiungere la posizione finale e bloccare le ruote.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?