990-5940G-012

Raccordement des câbles de signal dans des systèmes parallèles

  1. Raccordez les câbles parallèles facultatifs entre toutes les ASI du système parallèle.
    NOTE: Consultez la section Interfaces de communication pour connaître l'emplacement des ports parallèles.
  2. Pour les ASI de 10/15/30/40 kVA, retirez le panneau latéral droit des ASI. Pour les ASI de 20 kVA, retirez le panneau latéral gauche des ASI. Retirez la carte parallèle.
  3. Retirez les cavaliers de la carte parallèle en fonction du système :
    • Dans les systèmes parallèles dotés de deux ASI, retirez les cavaliers de J34, J36, J38, J39, J42 sur les deux cartes.
    • Dans les systèmes parallèles dotés de trois ou quatre ASI, retirez tous les cavaliers.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?