Sécurité électrique
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Dans les systèmes où la protection backfeed
n'est pas intégrée au design standard, un dispositif automatique
d'isolement (option de protection backfeed ou tout autre système
répondant aux exigences de la norme IEC/EN 62040–1 ou UL 1778, 5e édition, selon la norme applicable
dans votre zone géographique) doit être installé pour
éviter tout risque de tension ou d'énergie dangereuse aux
bornes d'entrée du dispositif d'isolement. Le dispositif doit
s'ouvrir dans un délai de 15 secondes après la défaillance
de l'alimentation électrique en amont, et son dimensionnement
doit répondre aux spécifications.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Lorsque l'entrée de l'ASI est raccordée à des isolateurs externes qui, lorsqu'ils sont ouverts, isolent le neutre, ou lorsque l'isolement automatique de retour de tension est fourni à l'extérieur de l'équipement ou est raccordé à un système informatique de distribution de puissance, une étiquette doit être apposée par l'utilisateur aux bornes d'entrée de l'ASI, sur tous les isolateurs primaires installés à distance de la zone de l'ASI et sur les points d'accès externes entre ces isolateurs et l'ASI comportant le texte suivant (ou l'équivalent dans une langue acceptable dans le pays où le système d'ASI est installé) :
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Risque de retour de tension. Avant de travailler sur ce
circuit, isolez l'ASI et vérifiez l'absence de tension dangereuse
entre les bornes, y compris la terre.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
ATTENTION |
|---|
|
Risque de perturbation électrique
Ce produit peut créer un courant de fuite continu
« CC » dans le conducteur PE. Lorsqu'un dispositif de protection
différentiel à courant résiduel (DDR) est utilisé
pour la protection contre les risques électriques, seul une protection
différentielle (DDR) de type B est autorisé sur le en amont
de ce produit.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
DANGER
ATTENTION