Installer les batteries dans l'ASI 400 V
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE D'ARC ÉLECTRIQUE
Veillez à ne pas endommager les câbles de batterie
lorsque vous installez les modules de batterie. Soulevez les câbles
de batterie au-dessus des étagères de batterie avant de
pousser les modules de batterie dans l'armoire.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
- Retirez le panneau cachant les étagères de batteries.
- Coupez les trois attaches qui maintiennent les câbles de batterie attachés au châssis.
- Retirez les vis avant de charger les modules de batterie. Gardez les vis pour une utilisation future.
- En les tenant par la poignée, installez les modules
de batterie groupe par groupe du bas vers le haut.NOTE: Pour les ASI 10-20 KVA, les chaînes de modules batteries (composée de 4 modules) sont à installer verticalement. Pour les ASI-30-40 KVA, elles sont à installer horizontalement. Si une ASI 10-20 KVA ne contient qu'une seule chaîne de module de batteries, celle-ci doit être installée dans la colonne du milieu. Si une ASI 10-20 KVA contient 2 chaînes de module de batteries (chacune composée de 4 modules), il faut installer une chaîne dans la colonne de droite et l'autre chaîne dans la colonne de gauche.NOTE: Veillez à ne pas endommager les câbles de batterie lorsque vous installez la cartouche de batterie.
- Abaissez la poignée de chaque module de batterie et fixez-la avec la vis M5 fournie à l'avant du module de batterie.
- Retirez les gaines thermo-rétractables des bornes d'alimentation et branchez ces dernières aux batteries.
- Réinstallez le panneau à l'avant des étagères de batteries.
AVERTISSEMENT