Recommandation des tailles de vis et cosses
|
Section de câble (mm²) |
Taille de vis |
Type de cosse |
Remarque |
|---|---|---|---|
|
6 |
M5 |
KST TLK6-5 |
Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M5 local pour le remplacer. |
|
8 |
M5 |
KST RNBS8-5 |
|
|
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M6 local pour le remplacer. |
|
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
|
|
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
|
|
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
|
|
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M8 local pour le remplacer. |