990-91216A-028

Снимите нейтральную перемычку (опционально)

Примечание: Нейтральная перемычка обеспечивает болтовое соединение нейтрали, так что нейтраль не разъединяется при открытии 4-полюсных выключателей. Снимите нейтральные перемычки, если это необходимо по местным требованиям.
  1. Снимите перемычки нейтрали (кабель и/или шина) между UOB1 и UOB2. Установите на место винты в том же положении.
  2. Снимите перемычки нейтрали на MBB (кабель или шина).

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.