990-91216D-031

Ta bort nollbygligen

OBS: Nollan är byglad rakt igenom alla brytare så att den inte kopplas ur när 4-poliga brytare öppnas.
OBS: Ta bara bort nollbyglingen i Galaxy VS-installation om detta är ett lokalt krav. Det är ett alternativ att ta bort nollbyglingen för en Galaxy VS-installation.
OBS: Ta alltid bort nollbyglingen i en Easy UPS 3S-installation och i en Easy UPS 3M-installation. Det är obligatoriskt att ta bort nollbyglingen i en Easy UPS 3S-installation och i en Easy UPS 3M-installation.
  1. Ta bort nollbyglingen (kabel och/eller skena) mellan UOB1 och UOB2. Sätt tillbaka skruvarna på samma plats.
  2. Ta bort nollbyglingen på MBB:n (kabel eller skena).

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.