990-5912D-006

Conexión de los cables de señalización de SAI Galaxy VS: sistema en paralelo 1+1 simplificado

NOTA: Los indicadores luminosos del disyuntor proceden del SAI 1 y solo funcionan cuando este está encendido.
NOTA: Los conmutadores AUX se encuentran en el kit de instalación en paralelo opcional GVSOPT006 que se suministra con el SAI.
NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.
  1. Instale un conmutador AUX en el disyuntor de entrada de unidad (UIB)/disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) y el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB).
    1. Retire la cubierta del conmutador AUX en el disyuntor UIB/SSIB y el disyuntor MBB.
    2. Instale el conmutador AUX desde el kit GVSOPT006 en el disyuntor UIB/SSIB y el disyuntor MBB.
    3. Conecte los cables de señalización non-Class 2/non-SELV con el conmutador AUX en el disyuntor UIB/SSIB y el disyuntor MBB.
    4. Vuelva a colocar la cubierta del conmutador AUX en el disyuntor UIB/SSIB y el disyuntor MBB.
    5. Solo para GVSBPSU80K120H: Sujete los cables de señalización en los soportes de plástico para asegurar la separación correcta de las barras colectoras.

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. Conecte los cables de señalización Class 2/SELV de los indicadores de disyuntores del bloque de control de terminales en el panel de derivación de mantenimiento al SAI según la configuración necesaria.
    NOTA: El circuito del indicador luminoso del disyuntor se considera Class 2/SELV. Los circuitos Class 2/SELV deben estar aislados de los circuitos primarios. No conecte ningún circuito a los terminales de los indicadores de disyuntores, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.

    Sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red simple principal

    Sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red con dos entradas

  3. En el SAI 2: Corte el puente preinstalado entre los pines 8 y 9 en el conector terminal J6618 de la placa 640-4864.
    AVISO
    Riesgo de comportamiento incorrecto del equipo
    Corte el puente preinstalado entre los pines 8 y 9 del terminal J6618 de la placa 640-4864 en el SAI 2. El cable 24 V_SELV_OUT no se puede suministrar desde ambos SAI.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  4. Conecte los cables de señalización non-Class 2/non-SELV del bloque de control de terminales en el panel de derivación de mantenimiento a los SAI según la configuración necesaria.

    Sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red simple principal

    Sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red con dos entradas

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. Levante los cables de señalización que cuelgan y sujételos con los protectores de cables.