990-5912D-006

Procedimiento de instalación del SAI Galaxy VS

Sistema unitario: suministro de red simple principal

Sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red simple principal

Sistema unitario: suministro de red con dos entradas

Sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red con dos entradas

  1. Montaje del panel de derivación de mantenimiento en la pared.
  2. Preparación del panel de derivación de mantenimiento para los cables.
  3. Solo en los países donde se requiere: Retirada de los puentes del neutro.
  4. Conexión de los cables de alimentación de un sistema SAI 3:3.
  5. Siga uno de estos procedimientos:
  6. Añadir las etiquetas de seguridad traducidas en el producto.
  7. Instalación final.
Para obtener información sobre cómo desmantelar o trasladar el panel de derivación de mantenimiento una vez finalizada la instalación, consulte Desmantelamiento o traslado del panel de derivación de mantenimiento a una nueva ubicación.