990-5912D-006

Conexión de los cables de señalización de SAI Galaxy VS: sistema unitario

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H y GVSBPSU80K120H

  1. Conecte los cables de señalización Class 2/SELV de los indicadores de disyuntores del bloque de control de terminales en el panel de derivación de mantenimiento al SAI según la configuración necesaria.
    NOTA: El circuito del indicador luminoso del disyuntor se considera Class 2/SELV. Los circuitos Class 2/SELV deben estar aislados de los circuitos primarios. No conecte ningún circuito a los terminales de los indicadores de disyuntores, a menos que se pueda confirmar que el circuito es de Class 2/SELV.

    Sistema unitario: suministro de red simple principal

    Sistema unitario: suministro de red con dos entradas

  2. Conecte los cables de señalización non-Class 2/non-SELV del bloque de control de terminales en el panel de derivación de mantenimiento al SAI según la configuración necesaria.

    Sistema unitario: suministro de red simple principal

    Sistema unitario: suministro de red con dos entradas

  3. Levante los cables de señalización que cuelgan y sujételos con los protectores de cables.