990-5940G-012

Liste de vérification de l'installation

  • L'ASI et les batteries ne sont pas endommagées.

  • L'ASI a été installée dans une pièce à température régulée dépourvue de produits contaminants conducteurs.

  • L'ASI a été installée sur une surface non inflammable, plane et solide capable de supporter le poids de l'armoire.

  • Une protection en amont est installée comme indiqué à la section Protection en amont et sections de câbles requises – ASI 3:3 ASI ou Protection en amont et sections de câbles requises – ASI 3:3 ASI et conformément aux réglementations locales.

  • Les câbles d'alimentation ont été raccordés comme indiqué dans les procédures de ce manuel.

  • Les câbles de signal ont été raccordés comme indiqué dans les procédures de ce manuel.

  • Les câbles de batterie ont été raccordés comme indiqué dans les procédures de ce manuel.

  • Tous les capots de protection ont été installés.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?