990-6426-006

Conexión de los cables de alimentación

E3SBPSU10K20F

E3SBPSU30K40F

  1. Conecte el cable de tierra.
  2. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para suministro de red simple principal: Conecte los cables de entrada al disyuntor de entrada de la unidad (UIB).
    • Para suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación al disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB).
  3. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para suministro de red simple principal: Conecte los cables de entrada del SAI al disyuntor de entrada de la unidad (UIB).
    • Para suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación del SAI al disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB).
  4. Conecte los cables de salida del SAI al disyuntor de salida de la unidad (UOB).
  5. Conecte los cables de carga.
  6. Sujete los cables con bridas en los protectores de cables, como se muestra.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?