990-6426-006

Conexión de los cables de señalización

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación.
  1. Retire la tapa de plástico del MBB del disyuntor de derivación de mantenimiento para acceder al conmutador auxiliar.
  2. Conecte los cables de señalización 22 AWG (no suministrados) entre el MBB del disyuntor de derivación de mantenimiento y el SAI.
  3. Pase los cables de señalización por la parte superior o inferior del panel de derivación de mantenimiento y sujete dichos cables a los protectores.

    E3SBPSU10K20F – Entrada de cables por la parte superior

    E3SBPSU30K40F – Entrada de cables por la parte superior

    E3SBPSU10K20F – Entrada de cables por la parte inferior

    E3SBPSU30K40F – Entrada de cables por la parte inferior

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?