990-6427-024

Ambiente

  Operação Armazenamento
Temperatura 0 °C a 40 °C(32 °F a 104 °F) -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F)
Umidade relativa 0-95% não-condensável 0-95% não-condensável
Elevação 0-2000 m (0-6561 pés)  
Classe de proteção IP20
Cor RAL 9003, nível de brilho 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?