DOCA0343FR-00

Vérifier que la passerelle est en ligne

Assurez-vous que la passerelle est en ligne, puis poursuivez le processus de déploiement.

Pour mettre le kit en ligne, vous devez vous assurer que la passerelle peut être connectée via Internet, une fois la passerelle sous tension.

AVIS
PERTE DE COMMUNICATION
  • Ouvrez le capot avec précaution pour vous assurer que les câbles d'antenne ne sont pas endommagés.
  • Veillez à connecter les câbles d'antenne au port d'antenne approprié s'ils sont déconnectés.
  • Prenez les précautions nécessaires pour éviter d'endommager les composants à l'aide d'outils et de décharges électrostatiques.
  • Lors de la manipulation du produit ou de tout câble conducteur/composant sensible aux décharges électrostatiques connecté au produit, portez un bracelet antistatique relié à la terre avec une résistance minimale de 1 MΩ.
  • Évitez de toucher les conducteurs exposés et les fils de composants avec la peau ou les vêtements.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Il existe deux façons de mettre la passerelle en ligne, via GSM et via WiFi :

  1. Mettre la passerelle en ligne via GSM:

    1. Desserrez les vis de la passerelle et retirez délicatement le capot supérieur.

      IMPORTANT: Soyez particulièrement prudent lors de cette étape, car le capot supérieur est relié au câble d'antenne par un fil fin.
    2. Après avoir ouvert le capot supérieur, vous pourrez voir la partie supérieure de la carte. Insérez la carte SIM active dans l'emplacement prévu à cet effet comme indiqué sur l'image.

      NOTE: Si la carte SIM est activée, contactez www.se.com/buildings .
    3. Lors du retrait du couvercle supérieur du boîtier, si le fil d'antenne se détache de la carte, vous pouvez le fixer à nouveau en procédant comme suit :

      1. Après avoir ouvert le couvercle supérieur, inspectez soigneusement la partie supérieure de la carte.

      2. Localisez le point de connexion étiqueté PRINCIPAL (MAIN) comme illustré dans l'image ci-dessous.

      3. Reconnectez le fil d'antenne au point de connexion PRINCIPAL (MAIN).

    4. Une fois la carte SIM correctement positionnée, revissez les vis et assurez-vous que l'antenne est toujours fixée à la passerelle.

      NOTE: Si l'antenne est retirée, le GSM ne fonctionnera pas.
    5. Après la mise sous tension du kit, laissez la passerelle démarrer. Le processus peut prendre jusqu’à cinq minutes. Une fois l’opération terminée, l’appareil périphérique doit être en ligne et visible sur la page du portail Partenaires.

      NOTE: La connectivité dépend du réseau du fournisseur de réseau disponible à l'emplacement où se trouve actuellement la passerelle.

  2. Mettre la passerelle en ligne via le WiFi :

    1. Pour mettre la passerelle en ligne, indiquez à l'appareil un hotspot avec les identifiants suivants :

      • SSID : xxxxx

      • Mot de passe : xxxxxxxx

        NOTE: La mise en ligne peut prendre jusqu'à cinq minutes.

    2. Une fois la passerelle en ligne, partagez le numéro de série du module de calcul et de la carte porteuse avec l'ingénieur de mise en service, afin qu'il puisse lancer le processus de mise en service.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?