DOCA0343FR-00

Voyants LED (à diodes électroluminescentes)

Les voyants LED sont utilisés pour vérifier l'état de la connexion Internet, de la connexion au serveur, de l'intégrité de la carte SD, de l'intégrité du firmware de la passerelle, de la connexion de l'appareil et du transfert de données. Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour plus d'informations sur les voyants LED supérieurs et inférieurs.

Voyant LED d'état de la passerelle

Pr No.

Indicateur

Description

1

Internet est accessible mais pas connecté au serveur.

2

Internet n’est pas accessible mais connecté au serveur.

3

Internet est accessible et connecté au serveur(Tout OK).

4

Internet n’est pas accessible et pas connecté au serveur.

5

Le stockage Flash est opérationnel, mais le firmware de la passerelle ne l'est pas.

6

Le stockage Flash n’est pas opérationnel, mais le firmware de la passerelle l'est.

7

Le stockage Flash est opérationnel et le firmware de la passerelle est opérationnel (OK).

8

Le stockage Flash n’est pas opérationnel et le firmware de la passerelle n’est pas opérationnel.

9

Tout est OK.

Voyant d'état du réseau

Pr No.

Indicateur

Description

1

Pas d'alimentation.

2

Le WiFi est activé.

3

Le WiFi est désactivé, l'appareil recherche le réseau.

4

Le WiFi est désactivé, l'appareil est enregistré sur le réseau mais il est dans un état inactif.

5

Le Wi-Fi est désactivé, la connexion Internet est disponible et le transfert de données a lieu avec succès.

6

Le WiFi est désactivé, les appels téléphoniques sont en cours.

7

WiFi est activé, l'appareil n'est pas connecté au réseau cellulaire et il recherche le réseau.

8

Le WiFi est activé, l'appareil est enregistré sur le réseau mais il est dans un état inactif.

9

Le Wi-Fi est activé, la connexion Internet est disponible et le transfert de données a lieu avec succès.

10

Le WiFi est activé, les appels téléphoniques sont en cours.

Voyant LED d'état Ethernet

Pr No.

Indicateur

Description

1

La communication Ethernet n'est pas connectée.

2

Voyant LED Ethernet 1 :

Communication Ethernet active.

3

Voyant LED Ethernet 2 :

Communication Ethernet active.

Voyant LED d’alimentation

Pr No.

Indicateur

Description

1

Pas d’alimentation

2

La passerelle est sous tension.

NOTE: Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'aide d'une épingle pendant 1 à 2 secondes et relâchez-le pour un redémarrage/une réinitialisation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?