DOCA0343FR-00

Mise en service de la passerelle

Procédez comme suit pour mettre en service la passerelle :

  1. Mettez la passerelle sous tension en la connectant à la source d'alimentation à l'aide du câble d'alimentation fourni dans le boîtier.

  2. Attendez que le voyant supérieur de la passerelle clignote alternativement en rouge et en vert ; cette opération peut prendre jusqu'à cinq minutes.

    NOTE: La carte SIM insérée pourra mettre la passerelle en ligne automatiquement. La possibilité de choisir entre WiFi ou Ethernet est disponible dans les étapes ultérieures.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?