Dépannage
Les étapes de dépannage pour certains problèmes connus sont répertoriées ci-dessous :
-
Problème : Il manque du matériel dans la boîte ?
-
Si vous constatez que des composants matériels essentiels sont manquants, contactez votre coordinateur pour obtenir de l'aide afin de résoudre le problème de matériel manquant.
-
-
Problème : Internet ne fonctionne pas même si une carte SIM active est installée à l'intérieur de la passerelle ?
-
Si vous rencontrez des problèmes avec Internet qui ne fonctionne pas, même avec une carte SIM active installée dans la passerelle, pensez à effectuer les étapes suivantes pour résoudre le problème :
-
Vérification de la connexion de l’antenne :
-
Assurez-vous que l'antenne est correctement connectée, en vous référant à l'image fournie.
-
Si la connexion est desserrée ou retirée, fixez-la correctement.
-
Après avoir résolu le problème de connexion, attendez 5 minutes que la passerelle se mette en ligne.
-
-
-
Changement d'emplacement ou d'opérateur SIM :
-
Si la connexion de l'antenne est correcte et que le problème persiste, changez l'emplacement de la passerelle.
-
Vous pouvez également utiliser un opérateur SIM différent, car la couverture du réseau à l'emplacement courant peut être insuffisante.
-
Si le problème persiste après avoir suivi ces étapes, contactez Schneider Electric pour obtenir une assistance supplémentaire www.se.com/buildings .
-
-
-
Problème : La passerelle est sur le réseau cellulaire, cependant elle ne se met pas en ligne ?
-
Suivez les étapes ci-dessous pour mettre la passerelleen ligne:
-
Vérifiez que les antennes et les câbles d'antenne sont correctement fixés.
-
Essayez de retirer la carte SIM et de la réinsérer.
NOTE: La carte SIM à code PIN activée n'est pas prise en charge.
-
-
-
Problème : La passerelle est en ligne, cependant, les données sont perdues ou vous constatez un retard dans la réponse ?
-
En cas de réseau cellulaire :
-
Vérifiez l'intensité du signal du réseau cellulaire sur le traceur.
-
Vérifiez si le plan de données est actif sur la carte SIM.
-
-
En cas de réseau WiFi :
-
Vérifiez l'intensité et la vitesse du signal WiFi sur le réseau WiFi à l'aide d'un autre appareil (qui peut être un mobile ou un ordinateur portable).
-
-
-
Problème : Le port RS485 n'envoie pas les données ?
-
Suivez les étapes ci-dessous si la borne RS485 n'envoie pas les données :
-
Vérifiez que les connexions sont effectuées conformément aux instructions d'installation.
-
Vérifiez que le port configuré est correct.
-
Vérifiez à nouveau si les connexions ne sont pas inversées.
-
Vérifiez si des fils sont desserrés.
-
Vérifiez que l'ID Modbus/BACnet est correct.
-
Vérifiez le débit en bauds configuré pour le terminal.
-
Vérifiez si un socle desserré court-circuite le bus ou la terre.
-
Vérifiez si un appareil Modbus est connecté sur le bus BACnet ou inversement.
-
Vérifiez si le nombre d'appareils dans la boucle est conforme aux spécifications des instructions d'installation.
-
Vérifiez si la charge des appareils entraîne une chute ou une augmentation significative de la résistance. Vous ne devez pas connecter plus de 2 résistances sur un même bus.
-
Vérifiez si les fils sont utilisés conformément aux spécifications des instructions d'installation.
-
-
-
Problème : Le capteur sans fil n'est pas en service ?
-
Procédez comme suit pour mettre en service le capteur sans fil :
-
Vérifiez si l'appareil est à l’état hors service.
-
Vérifiez si l'appareil est sous tension.
-
Vérifiez que les paramètres de l'appareil saisis sont corrects, par exemple : ID, clés, mots de passe, débits en bauds, etc.
-
-
-
Problème : Les données d'un capteur sans fil ne sont pas reçues ?
-
Pour obtenir les données du capteur sans fil, procédez comme suit :
-
Vérifiez que le nombre maximal d'appareils, la distance par rapport aux passerelles sont conformes aux spécifications fournies.
-
Vérifiez l'état d'alimentation de l'appareil.
-
Vérifiez que l'appareil est correctement mis en service.
-
-