DOCA0248ES-17

Funciones generales

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones generales de Panel Server Advanced con la versión del firmware 002.005.000.

Disponible

No disponible

Funciones generales

Disponibilidad

Funcionalidad

Topología de red independiente

Topología de red conmutada

Conexión a Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation cualquier sistema de administración de edificios o sistema de monitorización o supervisión de terceros)

Capacidad para desactivar las redes inalámbricas de forma concurrente y permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) mediante las páginas web del Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antena Wi-Fi externa (referencia: PASA-ANT1)

Punto de acceso Wi-Fi, disponible para conectar un smartphone con la aplicación móvil Schneider Electric EcoStruxure Power Commission

Interfaz hombre-máquina (HMI)

Pantalla Ethernet FDM128

Configuración

Administración de usuarios con una sola cuenta de usuario

Administración de usuarios con varios usuarios mediante el control de acceso basado en roles (RBAC)

Alarmas

  • En general, publicación de alarmas admitidas por los dispositivos finales.

  • Publicación de alarmas relacionadas con lo siguiente:

    • Problema de comunicación entre un dispositivo y el Panel Server cuando está disponible en los dispositivos finales

    • Alarma asociada a ERMS en el interruptor automático

    • Los tres niveles de alarma de los sensores HeatTag

    • Alarmas asociadas al dispositivo E/S del interruptor conectado aguas abajo a una pasarela I/O Smart Link

    • Alarma de pérdida de comunicación para el dispositivo inalámbrico conectado aguas abajo a una pasarela secundaria.

Protocolos

Servidor TCP/IP Modbus

Cliente TCP/IP Modbus

Cliente DHCP

Servidor DHCP

Servidor DPWS

HTTPS

Cliente SFTP

RSTP

Exportación de datos

Páginas web del Panel Server para publicación en el servidor SFTP o HTTPS

Publicación en la nube de Schneider Electric mediante páginas web del Panel Server

Exportación a CSV en PC mediante páginas web del Panel Server

Configuración máxima

El número máximo de dispositivos que se pueden configurar en un sistema con un Panel Server Advanced depende del tipo de dispositivos conectados:

Device type

Maximum number of concurrent devices

Wireless device (not supported by PAS600LWD and PAS600PWD)

PowerTag Energy sensors

85

PowerLogic Tag energy sensors

85

Acti9 Active devices

85

Wireless indication auxiliaries for ComPacT and PowerPacT circuit breakers

85

MasterPacT MTZ circuit breakers with MicroLogic Active AP or EP control unit

8

Wireless CO2 sensors

100

Wireless temperature and humidity sensors

100

PowerTag Ambient sensors

100

PowerLogic Easergy TH110/CL110 environmental sensors

100

PowerLogic Thermal Tag TH150/TH200 wireless temperature sensors

100

PowerLogic HeatTag sensors

15

PowerTag Control devices

10

PowerLogic PD100 devices

15

Exiway Link devices

20

XB5R transmitters (ZBRT)

100

The recommendation for a mixed configuration of wireless devices is as follows:

  • Any combination of wireless devices listed in the rows above should not exceed 40 devices.

  • The total number of PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, PowerLogic PD100, MasterPacT MTZ, and Exiway Link devices should not exceed 20 devices.

Modbus-SL devices

Modbus-SL devices other than I/O devices:

32

NOTA: The maximum number depends on the serial line length and the type of device(s).

I/O devices:

  • I/O Smart Link device

  • Acti9 Smartlink Modbus-SL device

  • SmartLink SIB gateway

  • 8 I/O Smart Link or Acti9 Smartlink Modbus-SL devices connected to Panel Server serial line

  • OR

    1 SmartLink SIB + 7 I/O Smart Link or Acti9 Smartlink Modbus-SL devices

  • OR

    8 SmartLink SIB

Modbus TCP/IP devices

Devices physically connected to the Panel Server and virtual devices, that is, IEEE 802.15.4 wireless devices connected to a child Panel Server gateway.

128

NOTA: The Panel Server supports 64 simultaneous Modbus TCP/IP client connections (for example, SCADA system).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?