DOCA0248ES-17

Versión del firmware de 001.005.000

Nuevas funciones

  • Respaldar y restaurar la configuración del Panel Server en un Panel Server del mismo modelo mediante páginas web del Panel Server o software EcoStruxure Power Commission.

  • Las redes inalámbricas (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) se pueden desactivar de forma concurrente y permanente en el Panel Server mediante las páginas web del Panel Server.

  • El puerto serie Modbus del Panel Server se puede configurar en modo inverso en el Panel Server para permitir que cualquier cliente Modbus conectado al puerto RS485 acceda a los datos de los dispositivos que se han conectado al puerto Ethernet ETH1 o ETH2.

  • Publicación en el servidor SFTP de datos muestreados en dispositivos que se han conectado al Panel Server Advanced

  • Emparejamiento selectivo con dispositivos inalámbricos mediante el software EcoStruxure Power Commission.

  • Visualización de datos relacionados con las entradas digitales del Panel Server en las páginas web del Panel Server.

  • Para Smartlink Modbus:

    • Datos relacionados con el dispositivo que se muestran en las páginas web del Panel Server.

    • Alarmas predefinidas (disyuntor abierto, disparo del disyuntor o estado de entrada genérico) mostradas en las páginas web del Panel Server y disponibles para notificación por correo electrónico.

  • Publicación de alarmas relacionadas con:

    • Problema de comunicación entre un dispositivo y el Panel Server cuando está disponible en los dispositivos finales (consulte DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File).

    • Configuración para mantenimiento de reducción de energía (ERMS) en el disyuntor.

    • Los tres niveles de alarmas del sensor HeatTag.

  • Otros dispositivos inalámbricos compatibles: Acti9 Active Vigi.

Problemas conocidos

La alarma de disparo de la protección contra fugas a tierra no la gestiona Panel Server en el caso de las unidades de control ComPacT NS que no ofrecen esta alarma.

Funciones generales

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones generales de Panel Server Advanced en la versión de firmware 001.005.000.

disponible

no disponible

Funciones generales

Disponibilidad

Funcionalidad

Topología de red independiente

Topología de red conmutada

Conexión a Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation cualquier sistema de administración de edificios o sistema de monitorización o supervisión de terceros)

Páginas web del Panel Server para desactivar de forma concurrente y permanente las redes inalámbricas (Wi-Fi e IEEE 802.15.4)

Wi-Fi.

2,4 GHz

Antena Wi-Fi externa (referencia: PASA-ANT1)

Comunicación IEEE 802.15.4

Número máximo de dispositivos inalámbricos:

  • Hasta 40 dispositivos inalámbricos combinando sensores PowerTag Energy; sensores de energía PowerLogic Tag; Acti9 Active; auxiliares de indicación para disyuntores ComPacT y PowerPacT inalámbricos; sensores de CO2 inalámbricos; sensores de temperatura y humedad inalámbricos; sensores ambientales PowerTag A, PowerTag Ambient, Easergy TH110/CL110, y sensores HeatTagPowerLogic , con un máximo de tres sensores HeatTag

  • o hasta 65 sensores ambientales Easergy TH110/CL110.

Comunicación Modbus TCP/IP

Máximo 64 dispositivos Modbus TCP/IP, incluidos los dispositivos conectados físicamente al Panel Server y a los dispositivos virtuales (es decir, dispositivos IEEE 802.15.4 conectados a una puerta de enlace secundaria del Panel Server).

Interfaz hombre-máquina (HMI)

Pantalla Ethernet FDM128

Pantalla PowerTag Link

Restaurar backup

Restaurar la backup y la configuración del Panel Server mediante páginas web del Panel Server y EcoStruxure Power Commission software

Configuración

Administración de usuarios con una sola cuenta de usuario

Administración de usuarios con varios usuarios mediante el control de acceso basado en roles (RBAC)

Alarmas

Publicación de alarmas relacionadas con:

  • Problema de comunicación entre un dispositivo y el Panel Server cuando está disponible en los dispositivos finales

  • ERMS en disyuntor

  • Los tres niveles de alarma de los sensores HeatTag

Protocolos

Servidor TCP/IP Modbus

Cliente TCP/IP Modbus

Cliente DHCP

Servidor DHCP

Servidor DPWS

HTTPS

Cliente SFTP

Funciones de puesta en marcha y monitorización

En la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de las funciones de puesta en marcha y monitorización en Panel Server Advancedla versión de firmware 001.005.000 .

disponible

no disponible

Funciones de puesta en marcha y monitorización

Disponibilidad

Comunicación serie Modbus

Puesta en marcha de la función para utilizar el puerto serie Modbus en modo retroceso mediante páginas web del Panel Server

Entradas digitales (PAS800L)

Puesta en marcha mediante software de EcoStruxure Power Commission

Puesta en marcha mediante páginas web del Panel Server

Monitorización mediante software EcoStruxure Power Commission

Monitorización mediante páginas web del Panel Server

Actualización del firmware

Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server

Restaurar backup

Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante software EcoStruxure Power Commission

Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante páginas web del Panel Server

Configuración

Configuración mediante software EcoStruxure Power Commission

Configuración de Ethernet para comunicación ascendente mediante páginas web del Panel Server

Configuración Modbus de dispositivos serie Modbus y Modbus TCP/IP mediante páginas web del Panel Server

Emparejamiento selectivo con dispositivos inalámbricos mediante el software EcoStruxure Power Commission

Emparejamiento selectivo con dispositivos inalámbricos mediante páginas web del Panel Server.

Desactive las redes inalámbricas de forma concurrente y permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) en el Panel Server mediante páginas web del Panel Server

Supervisión

Visualización de datos de dispositivos Smartlink Modbus mediante páginas web del Panel Server

Visualización de datos de entradas digitales del Panel Server mediante páginas web del Panel Server

Visualización de datos de dispositivos compatibles (consulte referencias comerciales en Dispositivos compatibles) mediante páginas web del Panel Server

Diagnóstico mediante páginas web del Panel Server

Notificación por correo electrónico

Notificación por correo electrónico de alarmas seleccionadas mediante software EcoStruxure Power Commission

Notificación por correo electrónico de las alarmas seleccionadas mediante páginas web del Panel Server

Registro de datos

Acceso a un registrador de datos de 3 años con muestreo de datos predefinido que puede configurarse mediante páginas web del Panel Server

Acceso a un registrador de datos de 3 años con muestreo de datos predefinido con el software EcoStruxure Power Commission

Exportación de datos

Páginas web del Panel Server para publicación en el servidor SFTP

Publicación en la nube de Schneider Electric mediante páginas web del Panel Server

Exportación CSV en PC mediante páginas web del Panel Server

Rendimiento y limitaciones

  • Rendimiento y limitaciones en Panel Server Advanced:

    • Sin inclusión manual de los dispositivos conectados a una pasarela secundaria/aguas abajo mediante el software EcoStruxure Power Commission.

    • El tiempo de respuesta típico a la solicitud Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 30 ms.

    • El tiempo máximo de respuesta a la solicitud de Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 1 s, configure el tiempo de espera del cliente Modbus/TCP según este valor.

    • La latencia Panel Server típica entre la solicitud Modbus TCP/IP reenviada a la red Modbus serie es de 10 ms.

    • Función Wi-Fi disponible solo mediante la conexión a una infraestructura Wi-Fi. Función de punto de acceso no disponible.

  • Limitaciones en el registro y las alarmas:

    • La cantidad de puntos de datos individuales que se pueden muestrear está limitada a 2000 y a un flujo de 500 puntos de datos por minuto.

    • La cantidad de alarmas individuales que se pueden configurar para desencadenar un correo electrónico está limitada a 100.

  • Limitaciones en Smartlink Modbus:

    • Puesta en marcha mediante software EcoStruxure Power Commission, pero no páginas web del Panel Server.

    • El estado del resultado de Smartlink Modbus no se muestra en las páginas web del Panel Server.

    • Alarmas no mostradas en las páginas web del EcoStruxure Panel Server.

    • Sin control de Smartlink Modbus mediante las páginas web del Panel Server.

  • Limitaciones en dispositivos inalámbricos: PowerTag Control y PowerTag Display no son compatibles con Panel Server Universal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.