DOCA0248ES-16

Funciones generales

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones generales de Panel Server Advanced con la versión del firmware 002.004.000.

Disponible

No disponible

Funciones generales

Disponibilidad

Funcionalidad

Topología de red independiente

Topología de red conmutada

Conexión a Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation cualquier sistema de administración de edificios o sistema de monitorización o supervisión de terceros)

Capacidad para desactivar las redes inalámbricas de forma concurrente y permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) mediante las páginas web del Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

5 GHz

Antena Wi-Fi externa (referencia: PASA-ANT1)

Punto de acceso Wi-Fi, disponible para conectar un smartphone con la aplicación móvil Schneider Electric EcoStruxure Power Commission

Interfaz hombre-máquina (HMI)

Pantalla Ethernet FDM128

Configuración

Administración de usuarios con una sola cuenta de usuario

Administración de usuarios con varios usuarios mediante el control de acceso basado en roles (RBAC)

Alarmas

  • En general, publicación de alarmas admitidas por los dispositivos finales.

  • Publicación de alarmas relacionadas con lo siguiente:

    • Problema de comunicación entre un dispositivo y el Panel Server cuando está disponible en los dispositivos finales

    • Alarma asociada a ERMS en el interruptor automático

    • Los tres niveles de alarma de los sensores HeatTag

    • Alarmas asociadas al dispositivo E/S del interruptor conectado aguas abajo a una pasarela I/O Smart Link

    • Alarma de pérdida de comunicación para el dispositivo inalámbrico conectado aguas abajo a una pasarela secundaria.

Protocolos

Servidor TCP/IP Modbus

Cliente TCP/IP Modbus

Cliente DHCP

Servidor DHCP

Servidor DPWS

HTTPS

Cliente SFTP

RSTP

Exportación de datos

Páginas web del Panel Server para publicación en el servidor SFTP o HTTPS

Publicación en la nube de Schneider Electric mediante páginas web del Panel Server

Exportación a CSV en PC mediante páginas web del Panel Server

Configuración máxima

El número máximo de dispositivos que se pueden configurar en un sistema con un Panel Server Advanced depende del tipo de dispositivos conectados:

Tipo de dispositivo

Número máximo concurrente de dispositivos

Dispositivo inalámbrico (no compatible con PAS600LWD ni PAS600PWD)

Sensores PowerTag Energy

85

Sensores de energía PowerLogic Tag

85

Dispositivos Acti9 Active

85

Accesorios de señalización inalámbricos para los interruptores automáticos ComPacTy PowerPacT

85

Interruptores automáticos MasterPacT MTZ con una unidad de control MicroLogic Active AP o EP

8

Sensores de CO2 inalámbricos

100

Sensores inalámbricos de temperatura y humedad

100

Dispositivos PowerTag A

100

Sensores PowerTag Ambient

100

Sensores ambientales PowerLogic Easergy TH110/CL110

100

Sensores de temperatura inalámbricos PowerLogic Thermal Tag TH150/TH200

100

Sensores PowerLogic HeatTag

15

Dispositivos PowerTag Control

10

Dispositivos PowerLogic PD100

15

Dispositivos Exiway Link

20

Transmisores XB5R (ZBRT)

100

La recomendación para una configuración mixta de dispositivos inalámbricos es la siguiente:

  • Cualquier combinación de dispositivos inalámbricos enumerados en las filas anteriores no debe exceder 40 dispositivos.

  • El número total de dispositivos PowerTag Control, PowerLogic HeatTag, PowerLogic PD100, MasterPacT MTZ y Exiway Link no debe exceder 20 dispositivos.

Dispositivos Modbus-SL

Dispositivos Modbus-SL que no sean dispositivos de E/S:

32

NOTA: El número máximo depende de la longitud de la línea serie y del tipo de los dispositivos.

Dispositivos de E/S:

  • Dispositivo I/O Smart Link

  • Dispositivo Acti9 Smartlink Modbus-SL

  • Pasarela SmartLink SIB

  • 8 dispositivos I/O Smart Link o Acti9 Smartlink Modbus-SL conectados a la línea serie del Panel Server

  • O

    1 dispositivo SmartLink SIB + 7 dispositivos I/O Smart Link o Acti9 Smartlink Modbus-SL

  • O

    8 SmartLink SIB

Dispositivos Modbus TCP/IP

Dispositivos conectados físicamente al Panel Server y a dispositivos virtuales, es decir, dispositivos inalámbricos IEEE 802.15.4 conectados a una pasarela secundaria del Panel Server.

128

NOTA: El Panel Server admite 64 conexiones simultáneas de clientes Modbus TCP/IP (por ejemplo, el sistema SCADA).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?