DOCA0211ES-14

SFTP - Secure File Transfer Protocol

Una versión segura del protocolo de transferencia de archivos que facilita el acceso a los datos y su transferencia mediante un flujo de datos de Secure Shell (SSH).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.