DOCA0211ES-14

Verificación de las funciones de seguridad

Las pruebas siguientes le permiten verificar el funcionamiento previsto de las funciones de seguridad a través de las páginas web de EcoStruxure Panel Server.

Autenticación web

  1. Intente iniciar sesión en las páginas web de EcoStruxure Panel Server sin contraseña o introduzca una contraseña incorrecta.

    Resultado: EcoStruxure Panel Server no proporciona acceso a las páginas web.

  2. Repita esta operación 9 veces más.

    Resultado: EcoStruxure Panel Server se bloquea durante 10 minutos.

  3. Inténtelo de nuevo 5 veces.

    Resultado: EcoStruxure Panel Server se bloquea durante 60 minutos.

Autorización web

  1. Inicie sesión en las páginas web de EcoStruxure Panel Server.

  2. Guarde como marcador una página web (por ejemplo, Configuración)

  3. Abra una ventana de navegación privada en el navegador y abra la página web anteriormente guardada como marcador.

    Resultado: no podrá acceder a la página web, pero se le redirigirá a la página de inicio de sesión.

Auditar

  1. Tras realizar todas o algunas de las pruebas anteriores, acceda a la página web Registros.

  2. Descargue los archivos de registro.

  3. Compruebe que los intentos fallidos estén presentes en los registros.

Actualización del firmware

  1. Vaya a la página web Actualización de firmware.

  2. Cargue un archivo aleatorio (por ejemplo, una imagen o un documento de texto).

    Resultado: EcoStruxure Panel Server informa de una firma incorrecta.

  3. Acceda a los registros de auditoría.

  4. Compruebe que la actualización del firmware que ha fallado esté presente en los registros.

Desactivación de servicios

  1. Si desea acceder al menú para desactivar servicios, seleccione Configuración > Comunicación de red > DPWS.

  2. Conecte un PC con el sistema operativo Windows a la misma red local.

  3. Haga clic en Red en el Explorador de archivos.

    Resultado: EcoStruxure Panel Server no se detecta, por lo que no aparece en la lista de dispositivos de la red.

Desactivación de los servicios inalámbricos

Para acceder a los menús y desactivar temporalmente los servicios inalámbricos:

  • Para Wi-Fi, vaya a Configuración > Comunicación de red > Wi-Fi, haga clic en el control deslizante Activación de Wi-Fi y guarde los cambios.

    Resultado: En su interfaz de gestión de puntos de acceso Wi-Fi, no hay ningún EcoStruxure Panel Server conectado.

  • Para IEEE 802.15.4, vaya a Configuración > Dispositivos inalámbricos > Configuración de red, haga clic en el control deslizante Activación inalámbrica y guarde los cambios.

    Resultado: Todos los dispositivos inalámbricos incluidos en Configuración > Dispositivos inalámbricos > Dispositivos inalámbricos indicarán el estado No conectado después de un determinado tiempo, dependiendo del dispositivo inalámbrico (consulte la documentación del dispositivo para obtener más detalles).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.