DOCA0211ES-14

Desactivar funciones no utilizadas

EcoStruxure Panel Server le permite desactivar los puertos y los servicios no utilizados para contribuir a reducir al mínimo las vías de acceso de atacantes dañinos.

Se recomienda desactivar:

  • Activación e infraestructura del Wi-Fi. El Wi-Fi puede desactivarse permanentemente si es necesario.

  • Punto de acceso Wi-Fi (activado de forma predeterminada). Si el punto de acceso esté desactivado, pulsar el botón en la parte frontal del Panel Server no activará el punto de acceso. La desactivación de la activación del Wi-Fi también desactiva el punto de acceso Wi-Fi e interrumpe cualquier conexión activa.

  • IEEE 802.15.4 (no activo de forma predeterminada). El IEEE 802.15.4 se puede desactivar de forma permanente.

  • Servicios de pasarela Modbus (activados de forma predeterminada). Se puede desactivar en cada interfaz (Ethernet 1, Ethernet 2 o Wi-Fi) de las páginas web de Panel Server.

  • DPWS (protocolo de detección sobre IP v4/6; activo de forma predeterminada).

  • Protocolo de árbol de expansión rápida RSTP (no activado de forma predeterminada)

NOTA: Wi-Fi e IEEE 802.15.4 no están disponibles de forma nativa en modelos Wired by Design (WD) que no cuentan con un chipset inalámbrico.

Para obtener más información sobre cómo deshabilitar las funciones sin utilizar de EcoStruxure Panel Server, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.