DOCA0211ES-14

Eliminación del dispositivo

EcoStruxure Panel Server contiene información confidencial configurada durante la puesta en marcha, valores de datos recientes y registros. Por ejemplo, esta información puede incluir la topología del dispositivo Modbus, las redes inalámbricas, las contraseñas Wi-Fi o los consumos de energía medidos.

Es necesario realizar un restablecimiento de los ajustes predeterminados antes de eliminar EcoStruxure Panel Server. Debe tener acceso físico para apagar y encender EcoStruxure Panel Server durante la ejecución de este procedimiento. Consulte cómo restablecer los ajustes de fábrica de EcoStruxure Panel Server en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.