DOCA0211ES-14

Características del dispositivo

Descripción general

El EcoStruxure Panel Server está equipado con funciones de seguridad. Estas funciones están en estado preconfigurado y pueden modificarse para adaptarlas a las necesidades de su instalación. El Panel Server solo debe configurarlo y establecerlo personal cualificado, ya que deshabilitar o cambiar ajustes afecta a la seguridad general de Panel Server y a la seguridad de su red.

Use esta guía junto con DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario para obtener información detallada sobre la configuración de las funciones y los ajustes de Panel Server.

Interfaces del EcoStruxure Panel Server

La siguiente tabla resume las arquitecturas de comunicación disponibles con Panel Server por modelo:

Característica EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW: V1.0 PAS600 HW: V2.0 PAS600T HW: V1.0 PAS600L HW: V1.0 PAS600L HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS600PWD HW: V2.0 PAS800 HW: V1.0 PAS800 HW: V2.0 PAS800L HW: V1.0 PAS800L HW: V2.0 PAS800P HW: V1.0 PAS800P HW: V2.0

Ethernet 10/100BASE-T

Un puerto RJ45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dos puertos RJ45

-

Conectividad Modbus TCP/IP aguas arriba

Conectividad Wi-Fi aguas arriba

-

-

Conectividad Modbus TCP/IP aguas abajo

-

Conectividad IEEE 802.15.4 aguas abajo

-

-

Conectividad Modbus-SL aguas abajo

-

Dos entradas digitales (para WAGES [agua, aire, gas, electricidad o vapor])

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Antena externa Wi-Fi

-

-

-

Antena externa IEEE 802.15.4

-

-

-

-

-

-

Punto de acceso Wi-Fi

-

-

Notificación de alarmas por correo electrónico

-

-

-

-

-

-

-

-

Publicación en servidor SFTP o HTTPS

Convención

En adelante, el EcoStruxure Panel Server pasará a denominarse Panel Server.

Protocolos compatibles

El EcoStruxure Panel Server admite los siguientes protocolos:

  • DHCP para el direccionamiento IP en la red

  • DNS para la resolución de nombres de red

  • DPWS para la detección de redes

  • HTTPS (TLS v1.2) para configuración a través de herramientas de configuración y páginas web integradas

  • IEEE 802.15.4 para comunicación inalámbrica con comunicación por radiofrecuencia de banda ISM 2,4 GHz (no disponible para modelos Wired by Design)

  • Modbus TCP y Modbus-SL para comunicaciones con otros dispositivos de tecnología operativa (OT)

  • NTP para la sincronización horaria

  • RSTP para permitir topologías en anillo Ethernet sólidas en aplicaciones críticas

  • SFTP para la publicación de archivos CSV en un servidor SFTP

  • Cliente VPN para acceso remoto (abierto al Centro de Atención al Cliente de Schneider Electric)

  • WPA2 y WPA para comunicación Wi-Fi (no disponible para modelos Wired by Design)

Funciones de seguridad

El EcoStruxure Panel Server admite las siguientes funciones de seguridad:

  • Solo el firmware firmado digitalmente por Schneider Electric puede instalarse en Panel Server.

  • En cada arranque, la firma digital del firmware se valida antes de la ejecución para garantizar que no se ha manipulado.

  • Las contraseñas de usuario se almacenan como contraseñas con sal y hash (SHA256).

  • Para borrar toda la información de Panel Server, use el botón Reiniciar.

  • El dispositivo tiene un reloj interno y recuerda su fecha y hora durante unos meses sin alimentación.

  • La clave de autenticidad de Panel Server se almacena en un chip Common Criteria CC EAL6+ muy seguro.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.