DOCA0211ES-14

Seguridad física del dispositivo

Etiqueta antimanipulación

El EcoStruxure Panel Server tiene una etiqueta de indicación de alteración que protege la seguridad física del dispositivo. Debe estar limpia y no mostrar ningún signo de manipulación (por ejemplo, roturas, rasgones o arañazos). Schneider Electric recomienda no usar dispositivos claramente manipulados.

Instalación

Para contribuir a garantizar la seguridad física del dispositivo, se recomienda la siguiente instalación:

  • Instale EcoStruxure Panel Server en un armario protegido adecuadamente según el nivel de riesgo de su instalación (por ejemplo, un armario con candado o llave).

  • Si EcoStruxure Panel Server se monta en un cuadro eléctrico, instale dicho cuadro en una sala segura (por ejemplo, con puerta cerrada o cámara).

NOTA: La protección de la seguridad física del dispositivo incluye la protección del código QR. El código QR proporciona acceso al código de dispositivo del Panel Server, que debe considerarse como una credencial para el dispositivo. Se utiliza:
  • En la reclamación segura del dispositivo para aplicaciones en la nube

  • Como contraseña para conectarse al punto de acceso Wi-Fi

Gestión de contraseñas

Para ayudar a proteger el dispositivo de ataques malintencionados, cambie la contraseña de usuario del Panel Server y la contraseña del punto de acceso Wi-Fi mediante las páginas web de Panel Server.

La contraseña de usuario y la contraseña de SupportUser deben cumplir las siguientes reglas:

  • Entre 8 y 50 caracteres

  • Debe contener al menos tres de los siguientes tipos de caracteres:

    • Mayúsculas

    • Minúsculas

    • Dígitos

    • Caracteres especiales (limitados a espacios y !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~)

La contraseña del punto de acceso Wi-Fi debe cumplir las siguientes reglas:

  • Entre 8 y 32 caracteres

  • Debe contener al menos uno de los siguientes tipos de caracteres:

    • Mayúsculas

    • Minúsculas

    • Dígitos

  • Puede contener caracteres especiales (limitados a espacios y !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~)

Función de copia de seguridad

Al descargar un archivo de copia de seguridad, cifre el archivo con una contraseña segura, formada por:

  • Entre 6 y 32 caracteres

  • Al menos uno de cada uno de los siguientes tipos de caracteres:

    • Mayúsculas

    • Minúsculas

  • Caracteres especiales (limitados a espacios y !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.