Beschreibung der Hardware

Panel Server Entry

Frontseite

Unterseite

Oberseite

       
   
  1. Status-LED des Panel Server

  2. Multifunktionstaste

  3. QR-Code für Produktinformationen (einschließlich Gerätecode, Anmeldedaten zur Verwendung bei einer sicheren Inbetriebnahme des Panel Server über Cloud-Anwendungen)

  4. Ethernet-LED 1: Geschwindigkeit

  5. Ethernet-LED 2: Aktivität

  6. Ethernet-Kommunikationsport

  7. Klemmenleiste für Spannungsversorgung

  8. MAC-Adresse und Seriennummer

Für Informationen zur Installation des Panel Server Entry siehe die Kurzanleitung auf der Schneider Electric-Website: NNZ76760.

Panel Server Universal

Frontseite

Unterseite

Rückseite

       

Oberseite

 
  1. Klemmenleiste für Spannungsversorgung

  2. Klemmenleiste für Digitaleingänge (PAS600L)

  3. Status-LED des Panel Server

  4. Multifunktionstaste

  5. QR-Code für Produktinformationen (einschließlich Gerätecode, Anmeldedaten zur Verwendung bei einer sicheren Inbetriebnahme des Panel Server über Cloud-Anwendungen)

  6. RS485-Modbus-Kommunikationsport

  7. Ethernet-LED 1: Geschwindigkeit

  8. Ethernet-LED 2: Aktivität

  9. Anschluss für externe Wi-Fi-Antenne

  10. Ethernet 1-Kommunikationsport

  11. Ethernet 2-Kommunikationsport

  12. Erdungsanschluss

  13. MAC-Adresse und Seriennummer und Hardwareversion HW: V2.0 (nur für Hardwareversion 002.000.000)

  14. Anschluss für externe IEEE 802.15.4-Antenne (nur für HW: V2.0 PAS600, PAS600L, PAS600P)

Für Informationen zur Installation des Panel Server Universal siehe die Kurzanleitung auf der Schneider Electric-Website: GEX84977

Panel Server Universal Wired by Design

Frontseite

Unterseite

Rückseite

       

Oberseite

 
  1. Klemmenleiste für Spannungsversorgung

  2. Klemmenleiste für Digitaleingänge (PAS600LWD)

  3. Status-LED des Panel Server

  4. Multifunktionstaste

  5. QR-Code für Produktinformationen (einschließlich Gerätecode, Anmeldedaten zur Verwendung bei einer sicheren Inbetriebnahme des Panel Server über Cloud-Anwendungen)

  6. RS485-Modbus-Kommunikationsport

  7. Ethernet-LED 1: Geschwindigkeit

  8. Ethernet-LED 2: Aktivität

  9. Ethernet 1-Kommunikationsport

  10. Ethernet 2-Kommunikationsport

  11. Erdungsanschluss

  12. MAC-Adresse, Seriennummer und Hardwareversion HW: V2.0

Für Informationen zur Installation des Panel Server Universal Wired by Design siehe die Kurzanleitung auf der Schneider Electric-Website: PKR28607.

Panel Server Advanced

Frontseite

Unterseite

Rückseite

       

Oberseite

 
  1. Klemmenleiste für die Spannungsversorgung (PAS800, PAS800L)

  2. Klemmenleiste für Digitaleingänge (PAS800L)

  3. Status-LED des Panel Server

  4. Multifunktionstaste

  5. QR-Code für Produktinformationen (einschließlich Gerätecode, Anmeldedaten zur Verwendung bei einer sicheren Inbetriebnahme des Panel Server über Cloud-Anwendungen)

  6. RS485-Modbus-Kommunikationsport

  7. Ethernet-LED 1: Geschwindigkeit

  8. Ethernet-LED 2: Aktivität

  9. Anschluss für externe Wi-Fi-Antenne

  10. Ethernet 1-Kommunikationsport

  11. Ethernet 2-Kommunikationsport

  12. Erdungsanschluss

  13. MAC-Adresse und Seriennummer und Hardwareversion HW: V2.0 (nur für Hardwareversion 002.000.000)

  14. Anschluss für externe IEEE-802.15.4-Antenne (PAS800, PAS800L)

Für Informationen zur Installation des Panel Server Advanced siehe die Kurzanleitung auf der Schneider Electric-Website: BQT54848

Hardwareversion

Der Panel Server ist in zwei Hardwareversionen verfügbar, je nach Modell und Herstellungsdatum, Hardwareversion 001.000.000 und Hardwareversion 002.000.000.

Die folgenden Modelle von EcoStruxure Panel Server sind mit der Hardwareversion 002.000.000 ausgestattet (HW: V02):

  • PAS600P

  • PAS600PWD Wired by Design Modell ohne Wireless-Kommunikationsfunktion

  • PAS600LWD Wired by Design Modell ohne Wireless-Kommunikationsfunktion

Bestimmte Modelle von Universal und Advanced EcoStruxure Panel Server sind in zwei Hardwareversionen verfügbar: 001.000.000 und 002.000.000 (HW: V02). Beide Versionen bieten die gleichen Möglichkeiten und Funktionen. Für PAS600 und PAS600L ermöglicht die Hardwareversion 002.000.000 das Hinzufügen einer externen IEEE 802.15.4-Antenne, die für die Hardwareversion 001.000.000 nicht verfügbar ist.

Hier finden Sie die Informationen zur Identifizierung der Hardwareversion Ihres Panel Server:

  • Die Informationen sind oben auf dem Panel Server aufgedruckt:

    • Hardwareversion 001.000.000: MAC-Adresse und Seriennummer

    • Hardwareversion 002.000.000: MAC-Adresse, Seriennummer und HW: V2.0

  • Auf den Panel Server-Webseiten in einem der folgenden Pfade:

    • Einstellungen > Allgemein > Identifikation > Hardware-Revision

    • Wartung > Firmware-Update > Hardware-Revision

Status-LED des Panel Server

Die LED zeigt den Betriebsmodus des Panel Server an.
LED-Anzeige Beschreibung
Der Panel Server ist ausgeschaltet.

Der Panel Server fährt hoch. Das System wird innerhalb von 2 Minuten gestartet.

Der Panel Server befindet sich im Normalbetrieb.

Geringfügige Fehlfunktion erkannt. Stellen Sie eine Verbindung zur Software Panel Server her, um eine Diagnose durchzuführen.

Schwerer Fehler erkannt. Der Panel Server muss ausgewechselt werden.

Wi-Fi-Zugangspunkt ist verbindungsbereit.

Wi-Fi-Zugangspunktverbindung hergestellt.

Ethernet-Status-LEDs

Die Kombination der beiden LEDs eines RJ45-Ports zeigt den Ethernet-Kommunikationsstatus des Panel Server an.

Ethernet-LEDs

Beschreibung

LED 1: Geschwindigkeit

LED 2: Aktivität

Keine Ethernet-Kommunikation

Ethernet-Kommunikation 10 MB aktiv

Ethernet-Kommunikation 100 MB aktiv

Multifunktionstaste

Verwenden Sie die Multifunktionstaste, um folgende Funktionen auszuführen:

  • Initiieren der Verbindung über den Wi-Fi-Zugangspunkt (außer Wired by Design-Modelle)

  • Neustarten des Panel Server

  • Zurücksetzen des Panel Server auf die Werkseinstellungen

Funktion Aktion LED-Status Bedeutung

Aktivieren des Wi-Fi-Zugangspunkts

Drücken Sie die Multifunktionstaste weniger als 5 s lang.

Blinkt blau

Der Wi-Fi-Zugangspunkt des Panel Server ist bereit für den Aufbau einer Verbindung.

Leuchtet blau

Die Verbindung zum Wi-Fi-Zugangspunkt wurde hergestellt.

Blinkt schnell orange

Die Verbindung zum Wi-Fi-Zugangspunkt ist nicht autorisiert.

Neustarten des Panel Server

Drücken Sie die Multifunktionstaste für 5 s bis 10 s lang.

Leuchtet orange

Der Panel Server wird neu gestartet.

Leuchtet grün

Der Panel Server befindet sich nach dem Neustart im Normalbetrieb.

Zurücksetzen des Panel Server auf die Werkseinstellungen

Drücken Sie die Multifunktionstaste länger als 10 s, bis die konstant leuchtende orangefarbene LED schnell zu blinken beginnt.

Blinkt schnell orange

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird initiiert.

Bestätigen Sie das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, indem Sie die Multifunktionstaste innerhalb von 5 Sekunden erneut drücken.

Blinkt schnell grün

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird bestätigt.

Um die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen abzubrechen, warten Sie, bis die LED ihre Farbe ändert.

Blinkt schnell rot

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird abgebrochen.

Warten Sie, bis der Panel Server vollständig neu gestartet wurde.

Leuchtet orange

Der Panel Server wird gebootet

Leuchtet grün

Der Panel Server befindet sich nach dem Zurücksetzen im Normalbetrieb.

QR-Code

Wenn der QR-Code auf der Frontseite eines Panel Server mit einem Smartphone gescannt wird, das mit dem Internet verbunden ist, wird die Go2SE-Landingpage angezeigt.

Die Webseite zeigt Folgendes an:

  • Informationen zum Panel Server

  • Eine Liste mit Menüs

Manipulationserkennung

Ein Etikett zur Manipulationserkennung hilft bei der Erkennung eines unbefugten Zugriffs auf den Panel Server. Dieses Etikett ist hellgrau mit schwarzer Aufschrift Schneider Electric.

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Position des Etiketts zur Manipulationserkennung (A), das an der rechten Seite des Panel Server angebracht ist:

Überprüfen Sie vor der Installation, dem Betrieb, der Wartung oder der Instandhaltung des EcoStruxure Panel Server die Unversehrtheit des Etiketts zur Manipulationserkennung.

Externe Wi-Fi-Antenne (optional)

Die externe Wi-Fi-Antenne ist eine Option für:

  • Panel Server Universal (außer Wired by Design-Modelle)

  • Panel Server Advanced

Verwenden Sie die externe Wi-Fi-Antenne in bestimmten Anwendungsfällen, z. B. wenn der Panel Server in einer Schaltanlage mit Trennwänden und Türen aus Metall installiert ist. Die Antenne verbessert die Qualität des Funkfrequenzsignals.

Schließen Sie die Wi-Fi-Antenne (Referenz PASA-ANT1) am Boden des Panel Server an und bringen Sie die Antenne auf dem Dach der Schaltanlage an.

Informationen zur Installation der externen Antenne finden Sie in der Kurzanleitung auf der Schneider Electric-Webseite: NNZ58425.

Für Informationen zur Konfiguration des Panel Server nach der Installation der externen Antenne siehe Wi-Fi-Infrastruktur.

Informationen zur Wi-Fi-Kommunikation im Panel Server-System finden Sie im Dokument DOCA0289•• Wireless-Kommunikationsarchitekturen mit EcoStruxure Panel Server - Designrichtlinien.

Externe IEEE 802.15.4-Antenne (optional)

Die externe IEEE 802.15.4-Antenne ist eine Option für:

  • Panel Server Universal Hardwareversion 002.000.000 (außer Wired by Design-Modelle)

  • Panel Server Advanced

Verwenden Sie die externe IEEE 802.15.4-Antenne in bestimmten Anwendungsfällen, z. B. wenn der Panel Server Advanced in einer Schaltanlage mit Trennwänden und Türen aus Metall installiert ist und sich einige Funkgeräte an einem anderen Ort befinden. Die Antenne erweitert das Wireless-Netzwerk auf den Außenbereich der Schaltanlage.

Schließen Sie die IEEE 802.15.4-Antenne (Referenz PASA-ANT1) an der Oberseite des Panel Server Advanced an und bringen Sie die Antenne auf dem Dach der Schaltanlage an.

Informationen zur Installation der externen Antenne finden Sie in der Kurzanleitung auf der Schneider Electric-Webseite: NNZ58425.

Für Informationen zur Konfiguration des Panel Server nach der Installation der externen Antenne siehe Wi-Fi-Infrastruktur.

Informationen zur Wireless-Kommunikation im Panel Server-System finden Sie im Dokument DOCA0289•• Wireless-Kommunikationsarchitekturen mit EcoStruxure Panel Server - Designrichtlinien.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?