DOCA0249FR-11

Nouvelles fonctionnalités dans 002.000.000

  • Augmentation du nombre maximum d'alarmes pouvant être sélectionnées pour publication : de 100 à 500. Parmi ces 500 alarmes, 300 au maximum peuvent provenir d’appareils Modbus-SL.

  • Equipements pris en charge supplémentaires :

    • Appareils sans fil :

      • Appareil Exiway Light

      • MasterPacT MTZ avec MicroLogic Active AP ou EP

  • Le point d'accès Wi-Fi permet la connexion au réseau Wi-Fi du Panel Server depuis un smartphone exécutant l'application mobile Schneider Electric EcoStruxure Power Commission. Vous pouvez configurer les appareils connectés à partir de cette application.

  • Ajout d'un fuseau horaire local qui peut être défini dans Paramètres > Général > Date et heure. Lorsqu'il est défini, le fuseau horaire local est utilisé dans les cas suivants :

    • Données affichées dans la page Web Surveillance et contrôle

    • E-mails associés aux alarmes

    • Données publiées vers un serveur SFTP ou HTTPS

    • Données exportées dans un fichier local

    Le temps UTC est utilisé pour la publication vers des applications cloud et pour la journalisation des données, même si un fuseau horaire local est défini.

  • Ajout de la prise en charge des mesures suivantes :

    • Volume de vapeur (m3)

    • Débit de vapeur (m3/s)

    • Débit massique de vapeur (kg/s)

    • Volume d'air (m3)

    • Débit d'air (m3/s)

    Ces mesures sont spécifiées dans un modèle d'appareil personnalisé créé dans le portail Web EcoStruxure Power Commission et importé dans le Panel Server. Les valeurs de mesure sont disponibles dans la page Web Surveillance et contrôle.

  • Amélioration de l'expérience utilisateur dans les pages Web Panel Server :

    • Chargement des pages Web plus rapide.

    • Amélioration des pages Gestion des données :

      • Un message en bannière donne des informations sur l'intention et le résultat de la sélection des mesures et des alarmes.

      • La date et l'heure de la dernière mise à jour des données de mesure sont affichées en haut de la page.

    • Dans la page Web Surveillance et contrôle, ajout de la date et de l'heure de la dernière mise à jour des données de mesure en haut de la page.

    • Dans la page Maintenance > Mise à jour du firmware, ajout des sections suivantes :

      • Extraire le firmware correct, avec bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour télécharger directement sur votre PC la mise à jour de firmware correspondant à votre Panel Server.

      • Informations complémentaires, avec bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder à des informations générales relatives aux produits Panel Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?