DOCA0249ES-09

Nuevas características para 002.000.000

  • Aumento del número máximo de alarmas que se pueden seleccionar para publicación de 100 a 500. Entre las 500 alarmas, un máximo de 300 pueden ser de dispositivos Modbus-SL.

  • Introducción de los siguientes dispositivos compatibles:

    • Dispositivos inalámbricos:

      • Dispositivo Exiway Light

      • MasterPacT MTZ con MicroLogic Active AP o EP

  • El punto de acceso Wi-Fi le permite conectarse a la red Wi-Fi del Panel Server desde un smartphone con la aplicación móvil Schneider Electric EcoStruxure Power Commission. Desde la aplicación puede configurar los dispositivos conectados.

  • Introducción de la zona horaria local, que se puede modificar en Configuración > General > Fecha y hora. Cuando se establece, se utiliza la zona horaria local:

    • Para los datos mostrados en la página web Supervisión y control

    • En correos electrónicos para alarmas

    • Para los datos publicados en un servidor SFTP o HTTPS

    • Para los datos exportados en un archivo local

    UTC se utiliza para publicar en aplicaciones en la nube y registrar datos, incluso cuando la zona horaria local se ha configurado.

  • Introducción de las siguientes mediciones admitidas:

    • Volumen de vapor (m3)

    • Flujo de vapor (m3/s)

    • Flujo másico de vapor (kg/s)

    • Volumen de aire (m3)

    • Flujo de aire (m3/s)

    Estas mediciones se especifican en un modelo de dispositivo personalizado creado en la herramienta de portal web EcoStruxure Power Commission e importada en el Panel Server. Los valores de medición están disponibles en la página web Supervisión y control.

  • Mejoras en la experiencia del usuario de las páginas web de Panel Server:

    • Tiempo de carga de páginas web mejorado.

    • Mejoras de la página Gestión de datos:

      • Un banner de mensaje proporciona información sobre la finalidad y el resultado de seleccionar mediciones y alarmas.

      • La fecha y la hora de la última actualización de los datos de medición se muestran en la parte superior de la página.

    • En la página web Supervisión y control, introducción de la fecha y la hora de la última actualización de datos de medición en la parte superior de la página.

    • En Mantenimiento > Actualización de firmware, introducción de las siguientes secciones:

      • Recupere el firmware correcto con botón para hacer clic y descargar la actualización de firmware correcta del Panel Server directamente en su PC.

      • Más información con botón para hacer clic y acceder a información general relacionada con productos Panel Server.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?