DOCA0249FR-09

Nouvelles fonctionnalités du micrologiciel version 002.003.000

  • Améliorations de la sécurité dans EcoStruxure Panel Server :

    • Correctif de sécurité

  • Code logique introduit INT64ToFloat32 pour convertir des valeurs INT64 en valeurs Float32.

Nouveaux équipements sans fil pris en charge

  • Références suivantes des capteurs de température sans fil PowerLogic Thermal Tag

    • Capteur thermique sans fil auto-alimenté SPTH150S

    • Capteur thermique sans fil auto-alimenté SPTH150M avec 3 sondes

    • Capteur thermique sans fil SPTH200M avec 4 sondes

  • Références suivantes de Acti9 Active iCV40H ARC sans alarme de protection contre les surtensions :

    • A9TDNC606

    • A9TDNC610

    • A9TDNC616

    • A9TDNC625

    • A9TDNC632

    • A9TDNC640

    • A9TDND606

    • A9TDND610

    • A9TDND616

    • A9TDND620

    • A9TDND625

    • A9TDND632

Améliorations de l’interface utilisateur

  • Amélioration de l’expérience utilisateur dans les pages d’équipement en ajoutant une icône pour réduire le volet gauche (arborescence d’équipements) afin d’optimiser l’espace écran.

  • En-tête de page Web amélioré avec réorganisation de l’affichage du statut du service. La liste déroulante des services dans l’en-tête de page récapitule le statut à l’aide d’une icône et d’un lien vers la page Paramètres de chaque service.

  • Dans Surveillance et contrôle > Affichage de plusieurs équipements, Gamme de l’équipement, ajout d’informations à la présentation pour améliorer le contexte.

  • Expérience utilisateur améliorée dans Paramètres > Équipements sans fil > Détection en ajoutant du texte pour clarifier l’utilisation des méthodes de détection.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?