Nouvelles fonctionnalités
-
Lorsque la publication de données est activée (quelle que soit la méthode utilisée), le dernier mois de données échantillonnées est publié par la méthode sélectionnée.
-
La période de communication d'un appareil sans fil peut être définie au niveau de la famille d'appareils (par exemple, pour tous les capteurs) ou individuellement pour chaque appareil afin d'offrir une meilleure granularité. Pour les appareils sans fil liés à l'énergie, il est possible de définir individuellement 2 secondes comme période de communication.
-
Contrôle de sortie à partir du cloud : cette fonction vous permet de gérer les ordres de contrôle de sortie à distance depuis une application cloud vers un équipement PowerTag Control IO apparié au Panel Server. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction dans les pages Web Panel Server.
-
Amélioration du traitement des configurations distantes incorrectes. A la réception, la configuration distante est pré-analysée et les erreurs sont enregistrées dans les journaux.
Si le Panel Server ne parvient pas à exécuter la configuration incorrecte, le Panel Server interrompt la publication des données pour permettre à l'application cloud de vérifier les journaux et d'en récupérer les détails. L'icône du service cloud est orange.
-
Amélioration de l'expérience utilisateur dans les pages Web Panel Server :
-
Les améliorations suivantes ont été apportées dans les pages :
-
Dans la page , après une actualisation automatique, l'affichage de la table conserve la vue en cours au lieu de retourner au début de la table.
-
Dans la page , les données d'énergie active sont affichées dans les premières colonnes de données pour une meilleure visibilité.
-
Le tri de colonnes est disponible en cliquant sur l'icône dans la ligne d'en-tête de chaque colonne :
-
-
Dans , des informations d'état sont disponibles pour l'E/S d'un appareil PowerTag Control sans fil.
-
Dans toutes les pages où les paramètres peuvent être modifiés, le message contextuel de sortie permet de continuer en enregistrant ou pas les modifications.
-
Affichage plus cohérent des unités d'énergie :
-
Dans la page Surveillance et contrôle de vue d'ensemble et la page de widgets associée (disponible en cliquant sur un équipement) :
-
L'énergie active est affichée en KWh, sans décimales.
-
L'énergie apparente est affichée en kVah, sans décimales.
-
L'énergie réactive est affichée en KVarh, sans décimales.
-
-
-
Amélioration de l'affichage à l'écran : lorsque vous cliquez en dehors d'une vue d'appareil présélectionnée, la vue est conservée lors du retour à cet écran.
-