DOCA0249IT-11

Nuove funzionalità

  • Quando la pubblicazione dei dati viene attivata con qualsiasi metodo, l'ultimo mese dei dati campionati viene pubblicato con il metodo selezionato.

  • Il periodo di comunicazione di un dispositivo wireless può essere impostato a livello di famiglia di dispositivi (ad esempio, per tutti i sensori) o singolarmente, dispositivo per dispositivo, per fornire una maggiore granularità. Per i dispositivi wireless di tipologia Energy, è possibile impostare singolarmente 2 secondi come periodo di comunicazione.

  • Controllo uscita dal cloud: questa funzione consente di gestire gli ordini di controllo uscita remota da un'applicazione cloud a un dispositivo IO di controllo PowerTag accoppiato a Panel Server. È possibile attivare o disattivare la funzione nelle pagine Web di Panel Server.

  • Miglioramento nella gestione della configurazione remota non corretta. Alla ricezione, la configurazione remota viene pre-analizzata e gli errori memorizzati nei registri.

    Se Panel Server non è in grado di eseguire la configurazione errata, Panel Server arresta la pubblicazione dei dati per consentire all'applicazione cloud di controllare i registri e recuperare i dettagli. L'icona del servizio cloud è arancione.

  • Miglioramenti dell'esperienza utente della pagina Web di Panel Server:

    • Nelle pagine Monitoraggio e controllo sono disponibili i seguenti miglioramenti:

      • Nella pagina Dati avanzati, dopo l'aggiornamento automatico, la visualizzazione della tabella mantiene la vista corrente invece di tornare all'inizio della tabella.

      • Nella pagina Dati avanzati, i dati sull'energia attiva vengono visualizzati nelle prime colonne di dati per una migliore visibilità.

      • L'ordinamento delle colonne è possibile facendo clic sull'icona nella riga di intestazione di ogni colonna:

        • I dati nella colonna possono essere ordinati
        • I dati nella colonna sono ordinati in ordine alfabetico o numerico decrescente
        • I dati nella colonna sono ordinati in ordine alfabetico o numerico crescente

    • In Manutenzione > Comunicazione dispositivo le informazioni di stato sono disponibili per Ingresso/Uscita di un dispositivo PowerTag Control wireless.

    • In tutte le pagine in cui è possibile modificare le impostazioni, il messaggio di uscita a comparsa permette di continuare salvando o meno le modifiche alle impostazioni.

    • Le unità di energia vengono visualizzate in modo più coerente:

      • Nella pagina riepilogativa Monitoraggio e controllo e nella pagina widget (disponibile facendo clic su un dispositivo):

        • L'energia attiva viene visualizzata in KWh, senza decimali.

        • L'energia apparente viene visualizzata in KVah, senza decimali.

        • L'energia reattiva viene visualizzata in KVarh, senza decimali.

    • Miglioramento della visualizzazione dello schermo: quando si fa clic lontano da una vista dispositivo preselezionata, la vista viene mantenuta quando si torna a quella schermata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?