DOCA0249IT-11

Aggiornamento del firmware con le pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Per aggiornare il firmware con le pagine Web di Panel Server, procedere come indicato di seguito:

  1. Accertarsi che Panel Server sia alimentato costantemente durante l’aggiornamento del firmware.

  2. Recuperare la versione più recente del firmware di Panel Server e salvarlo sul PC in uno dei modi seguenti:

    • Dal sito Web Schneider Electric locale

      NOTA: Accertarsi di selezionare l’aggiornamento del firmware adatto al modello e versione hardware di Panel Server.
    • Direttamente dalla pagina Web Manutenzione > Aggiornamento firmware al passo 5 di questa procedura. L’aggiornamento del firmware corretto adatto per il modello di Panel Server in uso viene selezionato automaticamente.

  3. Collegare il PC al Panel Server tramite un cavo Ethernet o Wi-Fi attraverso il punto di accesso Wi-Fi. Le procedure di collegamento sono descritte in DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente.

  4. Seguire la procedura descritta in DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guida utente per accedere alle pagine Web di Panel Server.

  5. Dalle pagine Web di Panel Server, passare a Manutenzione > Aggiornamento firmware. È possibile scaricare l’aggiornamento corretto del firmware dalla sezione Recuperare il firmware appropriato. Fare clic su Scarica file per scaricarlo sul PC.

  6. Nella finestra di dialogo Aggiornamento firmware, importare il file del firmware facendo clic su Importa file e selezionando il file del firmware scaricato da esplora file. Seguire le istruzioni visualizzate.

  7. Per aggiornare il firmware, riavviare Panel Server.

    NOTA: non è possibile accedere alle pagine Web di Panel Server durante il riavvio di Panel Server.

  8. Dopo il riavvio, verificare che la versione del firmware sia la più recente per accertare la validità dell’aggiornamento.

    Se la versione del firmware è ancora quella precedente, ripetere l’aggiornamento del firmware.

    Se il problema persiste, contattare l’assistenza clienti Schneider Electric.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?