DOCA0249IT-11

Aggiornamento del firmware con il software EcoStruxure Power Commission

Utilizzare la versione più recente del software EcoStruxure Power Commission per aggiornare Panel Server alla versione più recente del firmware disponibile.

La versione più recente del software EcoStruxure Power Commission è disponibile qui.

Per ulteriori informazioni sull'uso del software EcoStruxure Power Commission, vedere la Guida in linea di EcoStruxure Power Commission.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?