DOCA0249IT-11

Nuove funzionalità

  • Pubblicazione dei dati tramite HTTPS, con autorità di certificazione pubblica.

  • Miglioramento della sicurezza per Panel Server richiesta da EcoStruxure Energy Hub: La procedura di richiesta utilizza il codice dispositivo oltre al numero di serie di Panel Server. Il codice dispositivo è disponibile con il numero di serie:

    • tramite scansione del codice QR sul pannello frontale del Panel Server

    • sulle pagine Web di Panel Server con dati identificativi Panel Server

  • Per dispositivi PowerTag C I/O, inviare una pianificazione per il controllo delle uscite dal cloud. Dopo la ricezione e l'esecuzione, la funzione consente a Panel Server di eseguire in remoto ordini di controllo programmati, anche se la connessione al cloud viene interrotta.

  • Miglioramento della gestione delle configurazioni remote inviate da un'applicazione cloud: Per le configurazioni non valide, viene registrato un errore nel file di diagnostica automatica e viene inviato un feedback all'applicazione cloud per migliorare la risoluzione dei problemi.

  • Dopo la pubblicazione di una topologia nel cloud Schneider Electric e la ricezione della configurazione remota associata, Panel Server visualizza le seguenti informazioni in Impostazioni > Pubblicazione dati > Topologia:

    • Stato dell'ultima configurazione remota

    • Data dell'ultima configurazione remota riuscita

  • Per dispositivi PowerTag, aggiunta di reset dei contatori di energia dal widget Energy in Monitoraggio e controllo con un messaggio a comparsa di conferma.

  • Nuove misurazioni aggiunte per i dispositivi wireless applicabili:

    • Domanda potenza attiva

    • Picco domanda potenza attiva con data e ora in cui si è verificato

    • Ripristino domanda potenza attiva di picco

      • per dispositivo nella pagina dispositivo in Monitoraggio e controllo

      • per tutti i dispositivi associati in Impostazioni > Dispositivi wireless > Gestione misurazioni

  • L'intervallo di tempo di calcolo della richiesta può essere configurato in Impostazioni > Dispositivi wireless > Gestione misurazioni

  • Miglioramenti dell'esperienza utente della pagina Web di Panel Server

    • Nella pagina Monitoraggio e controllo, sono visualizzate solo le misurazioni relative al dispositivo selezionato nella scheda Dati avanzati, per migliorare la leggibilità

    • Nella pagina Manutenzione, il numero di serie di Panel Server viene visualizzato quando il Centro assistenza clienti Schneider Electric è autorizzato ad accedere a Panel Server da remoto.

    • Icona triangolare "Nessun dato" sostituita da un'icona di avvertenza standard.

  • Registri di diagnostica migliorati per una migliore esperienza di debug

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?