DOCA0249ES-09

Correcciones principales para la versión 002.001.000

Los siguientes errores se han corregido en la versión de firmware 002.001.000 del Panel Server:

  • El icono de intensidad de señal Wi-Fi activado en la página web Infraestructura Wi-Fi del Panel Server no tenía la intensidad de señal correcta.

  • Los dispositivos Acti9 Active bloqueaban la publicación de la topología Panel Server.

  • Los modelos de medidor de potencia PM5340 y PM5341 se mostraban como dispositivos desconocidos cuando los detectaba el Panel Server.

  • Algunos caracteres especiales no se aceptaban en la contraseña al conectarse al servidor SFTP o HTTPS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?