DOCA0249ES-09

Funciones de puesta en marcha y supervisión

En la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de las funciones de puesta en marcha y supervisión de Panel Server Entry con la versión del firmware 002.003.000.

Disponible

No disponible

Funciones de puesta en marcha y supervisión

Disponibilidad

Actualización del firmware

Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server

Restaurar backup

Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante software EcoStruxure Power Commission

Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante páginas web del Panel Server

Configuración

Configuración mediante software EcoStruxure Power Commission

Configuración de Ethernet para comunicación aguas arriba desde las páginas web del Panel Server

Configuración de Wi-Fi para comunicación ascendente mediante las páginas web del Panel Server

Detección selectiva de dispositivos inalámbricos mediante el software EcoStruxure Power Commission

Detección selectiva de dispositivos inalámbricos mediante las páginas web del Panel Server

Detección automática de dispositivos inalámbricos mediante las páginas web del Panel Server

Supervisión

Visualización de datos de dispositivos compatibles (consulte las referencias comerciales en Dispositivos compatibles) mediante las páginas web del Panel Server

Diagnóstico mediante páginas web del Panel Server

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?