DOCA0249ES-09

Rendimiento y limitaciones

Rendimiento y limitaciones generales:

  • No se admite el navegador web Mozilla Firefox

  • Función Wi-Fi disponible solo mediante la conexión a una infraestructura Wi-Fi. Función de punto de acceso no disponible.

  • Mantenga el firmware actualizado para permitir que el centro de asistencia al cliente de Schneider Electric acceda de forma remota a las páginas web del Panel Server. La validez del certificado de acceso remoto es la siguiente:

    • Versión de firmware 001.008.000 de Panel Server: certificado válido hasta el 23 de julio de 2024

    • Versión de firmware 001.009.000 de Panel Server: certificado válido hasta el 16 de octubre de 2024

    • Versión de firmware 001.010.000 de Panel Server: certificado válido hasta el 20 de enero de 2025

    Para obtener más información acerca de la actualización del firmware, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

Limitaciones en la publicación

  • Al exportar archivos CSV a servidores SFTP o HTTPS, un volumen de datos excesivamente grande puede dar como resultado archivos de exportación vacíos. Reduzca el período de publicación y vuelva a realizar la exportación.

  • Cuando la publicación SFTP o HTTPS está habilitada, las alarmas se muestran en las páginas web del Panel Server, pero no se publican en los servidores SFTP o HTTPS.

  • Limitaciones de la publicación de la topología en la nube de Schneider Electric: todos los dispositivos deben conectarse al menos una vez al Panel Server para permitir que se publique la topología correcta en la nube de Schneider Electric.

Limitaciones en el muestreo de datos, el registro de datos y las alarmas

  • La cantidad de puntos de datos individuales que se pueden muestrear al mismo tiempo está limitada a 5000 y a un flujo de 500 puntos de datos por minuto.

  • La cantidad de alarmas individuales que se pueden configurar para la monitorización y el envío de notificaciones por correo electrónico está limitada a 100.

Limitaciones en dispositivos específicos

Limitaciones en dispositivos inalámbricos:

  • En una configuración de pasarela Panel Server principal/secundaria, la modificación de un ajuste contextualizado de un dispositivo para el Panel Server secundario (por ejemplo, la posición auxiliar modificada de SD a SDE) no se reflejará automáticamente en la pasarela principal. Es necesaria una actualización manual en el Panel Server principal para mostrar las modificaciones.

  • Equipo auxiliar indicadores inalámbricos: el Panel Server no gestiona la notificación de alarmas por correo electrónico ni para las aplicaciones en la nube de Schneider Electric.

  • PowerTag Control:

    • Si hay conectado un dispositivo PowerTag Control a una pasarela secundaria:

      • Sin detección automática.

      • No se publican datos en la pasarela principal. Para poder publicar en el nivel de pasarela principal, se debe desarrollar un modelo personalizado para la pasarela principal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?