Rendimiento y limitaciones para 002.000.000
Rendimiento y limitaciones generales:
-
No se admite el navegador web Mozilla Firefox
-
Mantenga el firmware actualizado para permitir que el centro de asistencia al cliente de Schneider Electric acceda de forma remota a las páginas web del Panel Server.
Los certificados de acceso remoto para cada versión de firmware son válidos hasta las fechas indicadas en la tabla.
Versión de firmware del Panel Server Fecha de validez del certificado de acceso remoto 002.003.000
07 de mayo de 2026
002.002.001
27 de enero de 2026
002.002.000
27 de enero de 2026
002.001.000
24 de noviembre de 2025
Para obtener más información acerca de la actualización del firmware, consulte DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.
Limitaciones en la publicación
-
La publicación .csv para los servidores SFTP o HTTPS está limitada a 200 archivos. Si la publicación no contiene todos los datos esperados, siga una de estas recomendaciones:
-
Reduzca el período de publicación.
-
Para cada dispositivo, establezca el mismo período de muestreo en varias mediciones. Todas las mediciones con el mismo período de muestreo para un dispositivo específico se publican en un archivo .csv.
Para obtener más información, consulte la sección Formato de archivo de publicaciones en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.
-
-
En dispositivos Smartlink heredados y dispositivos de entrada integrados que se configuran como contador de pulsos, cuando la publicación se realiza en la nube de Schneider Electric, las unidades no estándar pueden interpretarse incorrectamente y publicar valores engañosos. Para evitar este problema, configure la unidad del contador de pulsos en las páginas web utilizando unidades estándar (SI) (por ejemplo, Wh) y use el peso del pulso para convertirlo a la unidad deseada (por ejemplo, kWh). Para obtener más información, consulte la sección Parámetros de entrada digital de pulso en DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario
-
Al exportar archivos CSV a servidores SFTP o HTTPS, un volumen de datos excesivamente grande puede dar como resultado archivos de exportación vacíos. Reduzca el período de publicación y vuelva a realizar la exportación.
-
Cuando la publicación SFTP o HTTPS está habilitada, las alarmas se muestran en las páginas web del Panel Server, pero no se publican en los servidores SFTP o HTTPS.
-
Limitaciones de la publicación de la topología en la nube de Schneider Electric: todos los dispositivos deben conectarse al menos una vez al Panel Server para permitir que se publique la topología correcta en la nube de Schneider Electric.
Limitaciones en el muestreo de datos, el registro de datos y las alarmas
-
La cantidad de puntos de datos individuales que se pueden muestrear al mismo tiempo está limitada a 5000 y a un flujo de 500 puntos de datos por minuto.
-
La cantidad de alarmas individuales que se pueden seleccionar para su publicación está limitada a 500. Entre las 500 alarmas, un máximo de 300 pueden ser de dispositivos Modbus-SL.
Limitaciones en dispositivos específicos
Limitaciones en dispositivos Acti9 Smartlink Modbus:
-
Para heredar dispositivos Acti9 Smartlink Modbus, si Panel Server no puede leer la versión de hardware porque hay caracteres UTF-8 no estándar, se muestra un carácter de reemplazo (�) en en las páginas web. Anteriormente, los caracteres no estándar no se decodificaban y se mostraba Sin datos.
Limitaciones en dispositivos inalámbricos:
-
En una configuración de pasarela Panel Server principal/secundaria, la modificación de un ajuste contextualizado de un dispositivo para el Panel Server secundario (por ejemplo, la posición auxiliar modificada de SD a SDE) no se reflejará automáticamente en la pasarela principal. Es necesaria una actualización manual en el Panel Server principal para mostrar las modificaciones.
-
Equipo auxiliar indicadores inalámbricos: el Panel Server no gestiona la notificación de alarmas por correo electrónico ni para las aplicaciones en la nube de Schneider Electric.
-
PowerTag Control:
-
Si hay conectado un dispositivo PowerTag Control a una pasarela secundaria:
-
Sin detección automática.
-
No se publican datos en la pasarela principal. Para poder publicar en el nivel de pasarela principal, se debe desarrollar un modelo personalizado para la pasarela principal.
-
-