Construction du réseau électrique
Pour construire le réseau électrique du tableau, sélectionner une carte fonction dans la liste puis la glisser sur un "+" apparaissant pendant le glissement.
Pour identifier facilement la carte fonction dans le réseau électrique, il est recommandé de saisir la désignation dans la partie inférieure avec un texte libre de 35 caractères maximum. La désignation est reportée dans le cartouche du schéma unifilaire et dans la partie face avant de l’application.
Un bouton situé à droite dans la zone de désignation de la carte fonction permet de replier toutes les cartes fonctions situées en aval.
Il est possible de modifier l'organisation du réseau électrique :
-
En faisant glisser une carte fonction :
-
De la déplacer dans le réseau électrique en la déposant sur un "+" quelconque
-
De la poser sur l'établi et de la replacer à un autre endroit du réseau électrique. Les possibilités de dépose de la carte varient en fonction de la carte choisie d’une part et des cartes déjà présentes en amont ou en aval sur le réseau d’autre part. De plus, sur certaines cartes, un mode d’installation série ou parallèle est proposé.
-
-
En cliquant dans le coin supérieur droit de la carte :
-
Pour la supprimer
-
Pour la dupliquer en un ou plusieurs exemplaires
-
Pour la déplacer dans l'établi
-
Ces actions ne s'appliquent pas aux cartes de protection de l'arrivée principale, du commutateur de transfert et du générateur.
Pour la carte de circuits multiples, seules les options de duplication et de suppression sont disponibles.
Toutes les cartes situées en aval sont déplacées, dupliquées et retirées en même temps que la carte en amont.
Cliquez pour annuler une opération.
Cliquez sur pour rétablir n'importe quelle opération.
REMARQUE : vous pouvez annuler et rétablir jusqu'à 10 étapes.