DOCA0226FR-05

Favoris disjoncteurs, interrupteurs et interrupteurs différentiels

Les disjoncteurs, interrupteurs et interrupteurs différentiels sélectionnés en favoris pour un type de branchement -Puissance Surveillée > 36 kVA ou Puissance Limitée < 36 kVA et un type de tableau -Tableau général Basse Tension ou tableau divisionnaire- sont accessibles directement pour tous les tableaux du même branchement et du même type, le contexte du tableau en cours étant rappelé en haut à gauche de la page Réseau électrique.

Si l’utilisateur souhaite, sous sa responsabilité, utiliser un de ces favoris dans un autre type de branchement ou un autre type de tableau, il est possible d’y accéder en cliquant sur le texte « voir tous les favoris »

Les produits sélectionnés en favoris de toutes les autres fonctions autres que disjoncteurs, interrupteurs et interrupteurs différentiels sont utilisables et accessibles pour tous les branchements et tous les types de tableaux.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.