DOCA0226FR-05

Créer une image de la vue affichée du tableau

Il est possible de créer une image de la vue affichée du tableau cliquant sur l'icône appareil photo dans la barre supérieure de l'écran.

Le fichier de l’image en .png est enregistré sur l'ordinateur et peut être ajouté à la documentation du projet (voir ci-dessous).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.