DOCA0226FR-05

Vue informations du projet

Cette page est dédiée à la création d'un projet et à la gestion de la description du projet.

Données obligatoires pour chaque projet :

  • Branchement à Puissance limitée, monophasé ou triphasé, ou branchement triphasé à Puissance surveillée

  • Nom du projet

  • Présence ou pas du disjoncteur de branchement dans le cas d’une puissance limitée

Données facultatives sur le projet : liste des contacts pour le projet avec plusieurs informations à remplir pour chaque contact Ces données sont affichées sur la première page du rapport de projet accessible à l'étape "Documents".

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.