DOCA0226FR-05

Modifier l’enveloppe

Il est possible de modifier l'enveloppe en faisant un clic droit dans l’enveloppe :

  • Modifier les caractéristiques de l'enveloppe

  • Supprimer l'enveloppe qui démonte les appareils et change la gamme d’enveloppe

  • Modifier la hauteur

  • Modifier la largeur

  • Pour PrismaSeT : ajouter un coffret, une armoire ou un gaine, à gauche ou à droite en cliquant sur le ‘+’

Il est possible également de changer de gamme d’enveloppe en cliquant sur le bouton "modifier la gamme" à droite de l’écran; faire ensuite le choix d’une autre gamme et un autre modèle.

Les appareils et les répartiteurs sont envoyés dans l'établi pour montage dans la nouvelle gamme. (peignes exceptés).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.