DOCA0226FR-05

Vue tableau électrique

La vue liste est dédiée à la création des tableaux du projet, la vue graphique est dédiée à la connexion des différents tableaux entre eux (en incluant si besoin des tableaux existants déjà dans l’installation).

  • Données obligatoires pour chaque tableau :

    • Nom du tableau

    • Position du tableau dans l’installation : tableau principal ou tableau divisionnaire

    • Nombre de phases à l'entrée du tableau

  • Données de tableau optionnelles :

    • Valeur de l’intensité d’arrivée dans le tableau

    • Valeur du courant de court-circuit à l'entrée du tableau

Cliquer sur le bouton "concevoir" d'un tableau de la liste ouvre l'étape "Réseau électrique" du tableau.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.