DOCA0226FR-05

Description générale de l’application

  • L’application est divisée en 7 parties

  • La navigation entre les parties s’effectue avec les onglets en haut de chaque page

  • Autres fonctions accessibles depuis chaque page, depuis le symbole en haut à gauche :

    • Création du compte utilisateur

    • Connexion et déconnexion au compte utilisateur

    • Fonctions disponibles pour les utilisateurs enregistrés uniquement :

      • Enregistrer un projet dans le cloud; cet enregistrement est automatique toutes les 2mn, lors du changement d'étape dans l'application et manuellement avec une action sur l'icône correspondante en haut de page

      • Enregistrer un projet sur l'ordinateur

      • Prendre des notes sur le projet en texte libre

      • Mon profil, télécharger les taux de remise par famille de produits pour obtenir la liste des matériels en prix net ; télécharger les données de l'entreprise (adresse, courriel, tel, logo) pour les faire apparaître sur l’en- tête du rapport de projet et du schéma unifilaire

    • Fonctions accessibles pour tous les utilisateurs :

      • Références projets

      • Aide : accès à des tutoriels vidéo; contact avec le service d'assistance clientèle de Schneider Electric

      • Questions fréquentes

      • Conditions générales

      • Confidentialité des données

      • A propos

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.